This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24297:使用 PMID 并为超级电容器充电

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24297

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/684528/bq24297-use-of-pmid-and-charging-a-supercap

器件型号:BQ24297

您好、支持团队、

我有一位客户使用 bq24297、但这是一个非常非标准的应用。 它们使用 bq 来限制流入该系统的电流、并在需要时使用 bq 来提供来自超级电容器的额外电流。

我可以通过一个方框图发送、但实际上、它们有一个500mA 的电源直接连接到 bq (VUSB)、它们在 VBATT 上有一个47F 的超级电容器。 现在、我的担忧源于他们使用 PMID 为电路供电。 VSYS 上未连接任何内容。 该电路通常处于低功耗空闲模式、但在激活时消耗的电流大于500mA。 他们要做的是在空闲期间为电容充电并从 PMD 运行系统、 但是、当它们需要打开 大功率电路时、它们希望通过 VUSB (电流限制为500mA)运行、并从 VBATT 上的超级电容器汲取过多电流。

这是有效设置吗? 当存在 VUSB 时、是否可以从 PMID 中提取电流? 可以不连接 VSYS 吗?

谢谢

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jeff、

    客户可以将 VSYS 保持悬空、并通过 PMID 引脚从其 VBUS 源拉出电流。  

    但是、我看到它们的设置有两个问题:

    1) 1)您在中提到过要使用 BQ24297来限制流入其系统的电流。 但是、充电器仅可在使用 IINDPM 功能时限制充电电流(以限制输入电流)。 因此、任何通过 PMID 的电流在本质上都是不可调节的。 换言之、超过500mA 的输入电流限值(通过达到寄存器中的 IINDPM 设置或从过载电源中达到 VINDPM 设置)的效果是从充电部分(进入 BAT 引脚、 此处的超级电容器)以保持 VINDPM 或 IINDPM、以优先级为准。  

    2) 2) 这些条件也不允许超级电容器通过充电器放电并从 PMID 引脚放电。 对于一种情况、您的输入源的电压高于它正在充电的超级电容器。 在从 SW 到 PMID 的 Q2 FET 上有一个额外的体二极管、为 PMID 的超级电容器电压添加了正向二极管压降。 因此、您有5V 电压(如果过载、可能会更低、如(1)所述)、尝试从较低的电位拉取电流。 第二、也是最重要的、充电器在所有这些过程中都尝试操作降压转换器。 因此、它将尝试将电流驱动到 SYS/BAT 中。

    此致、

    Joel H

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我们需要调节 VBus 上的电流、然后使用来自超级电容器的电流对 Vbus 上的电流进行补充。
    至于操作、我认为我们可以使用电感器来提高电池电压、以帮助补充流出 PMID 的电流。 我的理解是、在移动应用中、PMID 将用于 VBUS。
    我在这里是对的、还是我错过了一些东西、试图在这里不设置任何脚趾、我上周刚刚接管了这个账户。

    感谢 Jeff Coletti
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff 不用担心。

    这里需要注意的是、我们只通过减小进入超级电容器(BAT 引脚)的电流来调节流经 VBUS 的电流。

    另一个问题是充电器无法同时为超级电容器充电并运行 OTG 升压模式。 内部转换器可共享用于降压模式充电和升压模式 OTG 电源。 当需要从降压切换到升压时、转换器工作逻辑的切换延迟约为30ms。  

    同样、我的建议是在 SYS 引脚上放置一个内联升压转换器(如果需要)。 在这种情况下、当 VBUS 被推到客户设定的输入电流限值时、它将向超级电容器提供越来越少的充电电流、直到电容器放电。


    此致、

    Joel H