This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:VCT 从不置位

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/684388/bq40z60-vct-never-set

器件型号:BQ40Z60

我已附加了充电序列(最后一部分)的日志文件。 有人能告诉我为什么不设置 VCT 标志? FC 标志也未设置、但我认为这与 VCT 标志相关。  

相关闪存设置:

充电电压:4200mV (3S4P 电池组、因此总电压为12600mV)

充电端子锥形电流:15mA

充电端电压:75mV  

我认为这两个问题都已达成?

SoC 标志配置 A = 0x0C88

SoC 标志配置 B = 0x8C

SBS Gauging Configuration[RSOCL]=1,在日志文件中,RSOC 达到100%,这意味着发生 VCT?

e2e.ti.com/.../2.log.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Allard、
    我们的 BMS 专家之一已被指派负责解决您的问题、并将很快解答。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Allard、
    BatteryStatus ()= C0、这意味着当 RSOC 为100%时[DSG]位被置位。 为了设定[VCT]位、DSG 位应该为"0"。
    当 RSOC 为100%时,根据您的日志文件,AverageCurrent()为10mA。 您的 DF 中的 Quit Current 阈值是多少?
    如果它等于或大于10mA、则满足放松条件、DSG 位设置为"1"。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Quit Current Threshold (退出电流阈值)确实设置为10mA、您建议您查看我的日志文件什么? 我应该减小该值吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我建议将"充电项恒流"值提高到15mA 以上。

     当 AverageCurrent()<充电术语锥形电流时,VCT 需要两个连续的40s 周期。 如果它接近 Quit 电流阈值(10mA)、它会在满足时序条件之前进入放松模式。 低终止电流无助于提高容量、但会显著影响充电时间。