This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS24751:如何计算电流限制

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS24751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/685065/tps24751-how-to-calculate-current-limit

器件型号:TPS24751

使用 TPS24751 EVB、我计算得出的电流限制为11A、但电流在10A 时断开、您能告诉我为什么是10A 而不是11A。

谢谢、

Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tony、

    感谢您的支持!
    其设计的电流限制值为11A。 请分享您的测试波形(Vin、Iin、Vout、计时器引脚电压)以进行研究。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

     输入是来自电源的恒定+12V 输入、输出连接到电气负载。

    如果我手动将回放的灌电流调节至高于10A、电子保险丝将跳闸。

    在数据表的第26页上、显示峰值电流限制为11A、标称电流为10A。

    您能告诉我10A 是如何计算的?

    谢谢、

    Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    电流限制阈值的计算公式为 ILIM =(电流限制阈值的最小值-请参阅第7页)/Rsense = 22.5mV/2m Ω= 11A (近似值)。 因此、该电路可安全地实现10A 的标称负载电流、而不会发生跳闸。

    数据表中的图33取自 EVM、其中断路器计时器在高于11A 时开始运行、然后跳闸。

    似乎我通过电子邮件获得了您的测试数据。 我将采取后续行动。

    此致、

    Rakesh