This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS780:将负载电流增加至400mA 峰值

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS780, TPS7A05, TPS7A10, TLV755P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/684071/tps780-increase-load-current-to-400ma-peak

器件型号:TPS780
主题中讨论的其他器件: TPS7A05TPS7A10TLV755P

大家好、客户希望 Iq 尽可能低、并且需要400mA 峰值电流(在短瞬态条件下)  TPS780具有类似 Iq 的替代产品、可以处理400mA 峰值电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、ajayt、

    我们正在研究替代方案、并将很快返回给您。

    此致、
    Jason Song
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、ajayt、

    我有以下意见:

    400mA 峰值电流的瞬态"短路"如何?

    您能否为客户提供其他规格、如输入电压、输出电压、封装? 客户需要多低的 IQ?

    如果客户可以处理稍低的输出电流:TPS7A05和 TPS7A10。 这些器件的电流分别为200mA 和300mA 以及1uA 和2uA 的 IQ。

    如果不是、则我们的器件(例如 TLV755P)的 IQ 为500mA 和25uA。

    请告诉我们这些器件是否适合您。

    此致、
    Wilson