This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24773:可能的 I2C 速度- 400kHz?

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24773

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/675313/bq24773-i2c-speed---400khz-possible

器件型号:BQ24773

您好!

在第23页的 bq24773数据表第8.5.2段中、提到 I2C 接口支持400kbit 的快速模式。

在规格段落7.6中、时序要求中仅提到100kHz SMBus 速度。

以400kHz I2C 速度运行芯片是否安全?

TIA

Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它应支持400kHz I2C 速度。
    但是、请考虑在同一 I2C 总线上可以添加多少个器件以及 SDA 和 SCL 引脚总电容。