This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AP3843C TI 替代器件型号

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: UC1843A, UC2843A, UC3843A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/703001/ap3843c-ti-replacement-part-number

主题中讨论的其他器件:UC2843AUC1843AUC3843A

尊敬的团队:  

您能给我一个建议、哪个 TI 器件型号适合替换 AP3843C 吗? 谢谢你。

此致、

Jiajia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jiajia 您好、

    感谢您关注 TI 组件。 根据您的需求、我建议 使用 UC1843A 作为一个很好的替代产品。 该器件与 AP3843C 引脚对引脚兼容、通过查看方框图可以看出、这两个器件的功能几乎相同。

    此致、

    吴敏嘉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Michael:

    感谢您迅速回复。 除了温度范围之外、我是否可以知道 UC1843A/UC2843A/UC3843A 之间的区别是什么? 再次感谢。

    此致、
    Jiajia
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jiajia 您好、

    这是 数据表 --我将对它进行一些页码引用。

    在第一页上、UC184xA、UC284xA 和 UC384xA 采用不同的封装。 在第7页的第6.4节下、这些器件还表现出不同的热特性。 您还将在第6.5节"参考"和"振荡器"小节中的电气特性下找到一些差异。 您可以通过搜索"UC184xA"、"UC284xA"或"UC384xA"快速跳转到数据表中的这些部分、并且您将能够找到有关每个单独规格的详细信息。 您可以从此处选择最适合您的应用的选项。

    如果您有任何其他问题、请随时告诉我!

    此致、

    吴敏嘉