This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS7A6401-Q1:能否将 tps7a6401-Q1 LDO 的复位时间调整为超过1ms?

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A6401-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/675371/webench-tools-tps7a6401-q1-can-you-adjust-the-reset-time-of-tps7a6401-q1-ldo-to-more-than-1ms

器件型号:TPS7A6401-Q1

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好:

1.能否将 tps7a6401-Q1 LDO 的复位时间调整为超过1ms?本书中的规范介绍了复位时间调整为大约40毫秒、因为最大复位时间太短、因为一旦出现干扰信号、不确定性就会由干扰信号复位引起、 或其他复位原因。

2:如果 TPS7A6401 Q1 -"复位时间不能调整到超过1ms、有助于推荐新的"(具有看门狗复位功能)模型可以将复位时间调整到超过1ms、则要求是汽车、锂电池 Vin = 12V、Vout = 5V (固定输出、输出不需要更好的部分压力电阻)、Iout = 300mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    如果使用外部电容器(CLy)设置复位延迟、数据表指定 CLy 的值应为100pF 至100nF。

    根据电气特性表、可得出从300us 到300ms 的延迟时间。

    非常尊重、

    Ryan