This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:无缝切换多路复用器器件短缺?

Guru**** 2779885 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2121, TPS2120, TPS2116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1188126/tps2121-seamless-switchover-muxes-parts-shortage

器件型号:TPS2121
主题中讨论的其他器件: TPS2120TPS2116

我正在设计一种应用、其中器件可由直流桶形插孔连接器(6A @ 9-12V 直流电)供电、也可降回 USB-PD (5A @ 9V、15V 或20V)。  该器件需要高达4A 的电流消耗和无缝切换、即、如果直流桶形插孔和 USB-C 均已插入、然后其中一个插头突然拔出、则在微处理器复位之前、我需要快速切换到剩余的电源。

我注意到、此应用中唯一有用的 TI 器件不可用。  例如、TPS2121可以提供4A 电流、进行无缝切换并接受我的容差范围内的输入电压、但 TI.com 和所有主要美国和欧洲分销商均缺货。  如果我将输出电流要求降低到3A、 TPS2120 将是一个不错的选择。  但是、它也缺货。  即使我可以将输出电流要求降低到2A、 TPS2124 也无法工作、因为它也缺货。

也可以使用 TPS259470来形成或电路、但该器件已缺货。  基本上、我可以用于这种相对简单的应用的一切都是缺货的。 [1]

TI 能否提供有关何时再次提供 TPS2121、TPS2120和 TPS259470等器件的任何指导?  主要分销商网站列举了其中一些产品的52周交货时间。

感谢您提供的任何见解、

Mike

[1]我唯一能找到的库存器件与 TPS2116 (仅接受低输入电压)和 TPS259472x (由于具有 OVC 功能、因此不适用于电源 ORing)有些关联。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:  


    我理解您的沮丧、并感谢您决心让电源多路复用器系列加入您的电路板。  有关可用性问题的更多信息、请直接联系您的销售团队。 我们建议 E2E 帖子仅限于技术问题。  销售团队和营销团队可能会为您提供更多信息。

    此致、  

    Elizabeth  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。  我理解并随时可以删除该帖子。  但是、您能告诉我谁可以联系销售或营销人员吗?  您可以将邮件保密。