This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:LM5116

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/685000/lm5116-lm5116

器件型号:LM5116

您好!

我设计了一款使用 LM5116的直流/直流转换器、其输入电压上限高达100V。 我的输入有时(在非常罕见的情况下)可能会超过100V (例如最大120V)。 我是否应该单独提供过压保护电路、以便高电压不会损坏 IC 或连接到转换器输出端的其他电路? 请澄清。

Anushree N

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这是正确的、因为该部件的绝对最大值为100V

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Arief

    您能否从您的侧面或任何链接中提供任何建议、以便在实施时不会降低系统效率?

    我们尝试使用齐纳二极管电路、但我们在尝试实现相同的方法时发现效率有一些差异。

    谢谢

    -Anushree  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否尝试使用 TVS 二极管?
    例如这个 TPSMB100CA
    否则、您可能必须使用断开 FET 实现一些分立式解决方案
    有这样的东西吗?
    www.ti.com/.../snva717.pdf


    谢谢
    -Arief