This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650861:如何初始化 TPS650861?

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS650861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1186798/tps650861-how-to-initial-the-tps650861

器件型号:TPS650861

你(们)好,先生

我们尝试初始 化 TPS65086100,但失败了,  您能否帮助提供源代码 让我检查它?

下面是我们的寄存器和原理图、它们是否正确?

谢谢

e2e.ti.com/.../TPS65086100-OTP-Generator-V2p5_5F00_20220803.xlsx  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:  

    感谢您通过 E2E 联系我们。 因此、我可以为您提供最好的帮助您可以帮助您进一步澄清 TPS65086100具体不能使用的功能吗?  

    [报价 userid="456804" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1186798/tps650861-how-to-initial-the-tps650861 "]您能 不能帮助提供源代码 ,让我检查一下吗?

    我们为该器 件提供了 Linux 驱动程序、可在 TI.com 上的产品页面上的软件开发下找到该驱动程序、链接如下:TPS650861数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com。 除了 Linux 驱动程序和 GUI 工具、我们没有任何其他源代码。 要对器件进行编程并使用 OTP 发生器工具、我建议参考此处链接的编程指南 :TPS65086100非易失性存储器编程指南

    我将审查您提供的原理图、您可以在下周中旬之前收到反馈。  

    此致、

    Garrett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:  

    请查看我的以下评论、获取有关所提供原理图的反馈。  

    • 如果您需要10A 或更高的电流限制、则用于 BUCK1、BUCK2、BUCK6的 ILIM 电阻器看起来太小。 我建议仔细检查您的计算结果。 相关公式可在 TPS650861产品说明书的第29页找到。  
    • 对于  BUCK1、BUCK2、BUCK6、TI 建议使用比当前显示在 FET 输入端更大的电容器。 降额后建议10uF。  
    • BUCK3、BUCK4和 BUCK5的输出连接(LX、FB)未显示、因此我无法查看。  
    • 我不跟踪您的 VTT、LDOA1、LDOA3、SWA1连接。 它们的输出似乎被连接至 BUCK6的输出。 这是目的吗?  
    • VTT 的输入和输出专门连接到同一节点。 如果不使用 VTT、请将输出 VTT 引脚保持悬空。  

    所有其他连接看起来都很好。 我等待你就你所看到的问题的细节作出答复。  

    此致、  

    Garrett