Other Parts Discussed in Thread: UCD3138A
尊敬的 TI:
我对 UCD3138A 的 ADC 模式有2个问题
在数据表中"注意:即使通过设置 ADC12采样频率被预设为默认值267kSPS、也是如此
ADC_SAMPLINGSEL 设为零、以便获得最佳测量结果
建议通过将 ADC_SAMPLINGSEL 设置为6"将采样率设置为267kSPS
那么,我必须配置这个 ADC_SAMPLINGSEL 吗? 如果我 不 进行配置、会发生什么情况、因为默认情况下为 267kSPS?
2. ADC12控制提供 ADC 结果平均值计算功能, 设置100us 以在代码中触发 ADC 模式。 如果我选择 8样本移动平均值、那么800us 后、我可以在开始时获得 ADC 值的平均值?
如果 ADC 转换完成、您检查.adc_intTM ADC_INT_RAW 和 ADC_INT 有何不同?
如果使用 ADC 取平均值,是否必须使用 .ADC_INT?
祝你一切顺利