This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS7H5001-SP:如何将 TPS7H500X-SP 系列用作电压模式控制器?

Guru**** 2589275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1188134/faq-tps7h5001-sp-how-do-i-use-the-tps7h500x-sp-family-as-a-voltage-mode-controller

器件型号:TPS7H5001-SP

TPS7H500X-SP 系列器件的内部设置可实现电流模式控制。
我是否能够将控制器用作电压模式控制器?

电源培训视频:https://training.ti.com/search-catalog/field_language/ZH-CN?keywords=%E7%94%B5%E6%BA%90%E7%AE%A1%E7%90%86&start%5Bdate%5D=&end%5Bdate%5D=

电源培训小程序码

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用斜率补偿为控制器创建电压斜坡、从而将 TPS7H500X-SP 系列从电流模式控制更改为电压模式控制。
    需要在控制器的开关周期内进行幅值为1V 的斜坡。
    通过以下公式、您可以使用控制器的频率来确定 RSC 电阻器的最大电阻、从而实现电压模式控制:

    其中:
    Fsw 是转换器的频率、单位为 MHz
    RSC 是 RSC 引脚电阻器的电阻、单位为千欧

    建议在 CS_ILIM 引脚上具有较小的(~0.1V)电压、以防止任何错过的周期。