This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:VSYS_6V6_8V4的 BQ25703A 输出不正常。

Guru**** 2556900 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A, CSD17578Q3A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683709/bq25703a-bq25703a-output-of-vsys_6v6_8v4-was-not-normal

器件型号:BQ25703A
主题中讨论的其他器件: CSD17578Q3A

我们在调试期间遇到了 BQ25703A 问题。 在为 TYPEC_5V 供电后、VSYS_6V6_8V4的输出不正常。

在测试时、发现 REGN 有时为4V 输出、有时为6V 输出。 原因可能是什么?

测试环境为:

L  仅 TYPEC_5V 供电、BAT_8V 未供电、

L  I2C 和充电器的其他控制信号未连接到 MCU。

L  CSD17551Q3QAT 被 CSD17578Q3A 取代

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Victor、

    CSD17578Q3A 应该正常。
    启动期间 CELL_BATPRESZ 的电压是多少(从可用的输入源到转换器开关)? 在 EVM 上、它从上拉至 REGN 的电阻分压器获取电压。
    此外、ILIM_HIZ 引脚电压是多少? ILIM_HIZ 引脚也可以关闭转换器。

    请检查 CELL_BATPRESZ 电压和 ILIM_HIZ 电压。 如果您有波形、这有助于加快调试速度。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../BQ25703.zipDearWang Li,

    请查找附加文件。

    此致、

    Victor Wu(吴辉)

    victor.wu@wpi-group.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    维克多

    波形看起来正常。 让我来解释一下:
    1.Q5 (BATFET)栅极打开和关闭(有时候打开,有时关)μ A:bq25703A 具有自动唤醒功能、可为电池端子提供128mA 电流、直到 Vsrn 电压达到 Vsysmin 电压电平。 因此、它可以在无需主机命令的情况下唤醒深度放电的电池。
    当 Vsrn 低于 Vsys-min 时、它打开
    它关闭是因为128mA 充电电流使 Vsrn 达到 Vsys-min
    电池达到 Vsys-min 后、电池应能够与主机控制器通信。 然后、主机控制器可以设置正确的充电配置文件。

    2.在轻负载(电感器电流低于0.5A)时、转换器在 PFM 模式下工作。 因此、波形对我来说看起来很好。

    BTW、输入5V两个检测电流电阻通过与锡并联短路 â"检测电流电阻意味着什么? 您是指 R7和 R8吗? R7和 R8不能短路。