This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65218:TPS65218n´t VBAT 超过4.4Vdc 时不启动

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/673616/tps65218-tps65218-don-t-start-if-vbat-over-4-4vdc

器件型号:TPS65218

我´m 的是与 SK AM437x 相同的配置、处理器 AM4376BZDNA100。

主电源为5V 直流

为了加电、我使用了 PB 信号、但如果 VBAT < 4.4Vdc、电路板会出现。

请参阅我的原理图

e2e.ti.com/.../6038.Schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在原理图上看不到 VBAT、PDF 无法搜索。

    数据表(第__页)图5-35中的图表显示首次加电时,唯一的条件是“VIN_BIAS > UVLO +迟滞”。

    在原理图中、IN_BIAS 连接到+5VDC、因此当+5VDC 电压> UVLO +迟滞时、TPS65218 PMIC 将打开、最大值为3.45V + 400mV = 3.85V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好;

    I 将 VBAT 固定为+5VDC。 电源没有变化。

    +5VDC >3.85V!

    我需要将什么更改为 PMIC 启动? 不清楚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在您的第一篇帖子中、您说"如果 VBAT < 4.4Vdc、电路板就会出现。"

    对我来说、这意味着 PMIC 已经启动。

    您需要清楚地定义问题、以便我可以提供进一步的帮助。

    如果 PMIC 的输出轨未开启或保持开启、则需要验证 PWR_EN 引脚是否置为高电平(逻辑"1")。 由于唤醒事件、PWR_EN 引脚通常在 PMIC 的 nWAKEUP"输出被置为低电平(逻辑"0")后由处理器"PMIC_PWR_EN"信号设置为高电平。 这是 PMIC 和处理器之间在每个启动序列期间发生的握手。