主题中讨论的其他器件:BQ25700、 CSD17551Q3A
大家好、
我的一位客户在设计中使用 BQ25700时遇到问题、问题如下所示:
电感器和电感器范围内的铜 会严重产生热量! ℃,、温度可在30分钟内达到60 μ H 的工作温度。我的充电电流为1.3A μ A、电感值为2.2uH。原理图如下:
PCB 设计基于 BQ25700EVM、且布线宽度为80mil。您能帮我找到发热的库吗?
此外、为什么开关信号波形不是方波?
期待您的回应! 非常感谢!!!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的一位客户在设计中使用 BQ25700时遇到问题、问题如下所示:
电感器和电感器范围内的铜 会严重产生热量! ℃,、温度可在30分钟内达到60 μ H 的工作温度。我的充电电流为1.3A μ A、电感值为2.2uH。原理图如下:
PCB 设计基于 BQ25700EVM、且布线宽度为80mil。您能帮我找到发热的库吗?
此外、为什么开关信号波形不是方波?
期待您的回应! 非常感谢!!!
您好!
我已经检查了我的电子负载设计的效率。 E-load 连接到 VSYS。 我将电子负载电流设置为0.1A 至1.5A (每步0.1A)、并使用万用表测量适配器电流。 结果如下所示。 ℃内核温度仅为45 ̊ C (不充电)、但效率毫无意义。请帮助我 找到 发热的原因、如果 您需要了解更多详细信息、可以发送电子邮件 zhangyan@kingrich.com.cn.Than。
电子负载电流(A) | 适配器输入电流(A) | MCU消耗电流 μ A | 芯片效率 μ A | 板卡上损耗(W) | 备注 μ A |
0.1. | 0.141. | 0.03% | 0.900900901 | 0.231 | 电源适配器输入12V,VSYS输出到电子负载的电压也为12V μ A |
0.2. | 0.246. | 0.03% | 0.925925926 | 0.291. | |
0.3. | 0.357 | 0.03% | 0.917431193 | 0.423 | |
0.4. | 0.463 | 0.03% | 0.923787529 | 0.495 | |
0.5. | 0.583 | 0.03% | 0.904159132 | 0.735 | |
0.6. | 0.685 | 0.03% | 0.916030534 | 0.759. | |
0.7. | 0.791 | 0.03% | 0.919842313. | 0.831 | |
0.8. | 0.903 | 0.03% | 0.916380298 | 0.975 | |
0.9. | 1.015. | 0.03% | 0.913705584 | 1.119 | |
1 | 1.125. | 0.03% | 0.913242009 | 1.239 | |
1.1. | 1.237 | 0.03% | 0.911350456 | 1.383. | |
1.2. | 1.354. | 0.03% | 0.906344411 | 1.587 | |
1.3. | 1.473 | 0.03% | 0.900900901 | 1.815. | |
1.4. | 1.593 | 0.03% | 0.895713372 | 2.055 | |
1.5 | 1.714 | 0.03% | 0.890736342 | 2.307. |
此致、
张燕。
Yan、
输入电压为12V、系统电压为12V 时、效率为91%。
对于2.2uH 电感器、R45应为137k Ω、而不是150kHz。 IADBT 引脚电阻器指示电感器值。
您是否测量 SW1或 SW2?
您能否缩小开关节点波形? 我想知道它是 PFM 或 PWM。
您是否还可以放大开关节点、以查找 负载为1.3A 时的下降沿和上升沿时序? 我希望下降时间和 上升时间能够少于20ns。
在相同条件下、EVM 效率是多少?
锂离子电池
我在相同条件(VSYS 12V、E-LOAD 0.1A 至1.5A)下测量了 EVM (BQ25700EVM-732)效率、结果如下所示。
我还捕获了 EVM 和布局的开关节点波形。 结果位于插入的文件中。 但我不知道您是否可以下载该文件。 根据波形、与 EVM 相比、我的布局的上升沿或下降沿时间增加了一倍(甚至更糟)。 此外、SW2\LODRV2\HIDRV2节点波形不是方波。
感谢您的建议。 我已经将 R45更改为137K。 期待您的回复。
电子负载电流(A) | 适配器输入电流(A) | MCU消耗电流 μ A | 电源效率 μ A | 板卡上损耗(W) | 备注 μ A |
0.1. | 0.111 | 0 | 0.900900901 | 0.132 | 电源适配器输入12V,VSYS输出到电子负载的电压也为12V μ A |
0.2. | 0.216 | 0 | 0.925925926 | 0.192 | |
0.3. | 0.324 | 0 | 0.925925926 | 0.288 | |
0.4. | 0.43. | 0 | 0.930232558 | 0.36. | |
0.5. | 0.532 | 0 | 0.939849624 | 0.384 | |
0.6. | 0.645 | 0 | 0.930232558 | 0.54. | |
0.7. | 0.756 | 0 | 0.925925926 | 0.672 | |
0.8. | 0.869 | 0 | 0.920598389 | 0.828 | |
0.9. | 0.975 | 0 | 0.923076923 | 0.9. | |
1 | 1.086 | 0 | 0.920810313 | 1.032. | |
1.1. | 1.198 | 0 | 0.918196995 | 1.176. | |
1.2. | 1.31. | 0 | 0.916030534 | 1.32. | |
1.3. | 1.425 | 0 | 0.912280702 | 1.5 | |
1.4. | 1.532. | 0 | 0.91383812 | 1.584. | |
1.5 | 1.648. | 0 | 0.910194175 | 1.7776 | |
e2e.ti.com/.../_E26C625FF95BD46B_.docx
此致、
张燕
信号
|
BQ25700EVM-732
|
我的布局
|
SW1
|
|
|
|
||
SW2
|
|
|
|
|
|
|
||
LODRV1
|
|
|
|
||
LODRV2
|
|
|
|
||
HIDRV2
|
|
|
|
||
|
|
|
|