This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3851:连接复位#39的电阻器为110k 时、会发生什么情况?

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/684246/tps3851-what-will-happen-some-risk-about-conneting-reset-s-resistor-is-110k

器件型号:TPS3851

降级:

从下面的原理图中、我们设计 R248为10K、但是数据表中的 RESET 引脚决定于 我们应该使用一个1k 至100k 电阻器将 RESET 连接到正确的上拉电压轨(VPU)。

您知道 RESET 引脚的内部电阻器为100K、我们设计了一个10k 电阻器、然后连接 RESET 的电阻器为110k (100k 加上10k)。

该设计会面临哪些风险?

请 请给出一些建议。

非常感谢!

此致

祝你好运

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lian、

    PMIC_ON_REQ 存在什么电压?

    R253在干什么?

    C837可能会对/RESET 输出造成危害:如果/RESET 输出切换为低电平、C837可以立即放电到/RESET 输出并将其销毁。 根据数据表、输出电流必须限制在20mA。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    祝您好运、

    Kai 提出了好的观点。 我建议移除 C837、因为该电容器会更改延迟和压摆率、因此这是不必要的。 为了确保复位电流在技术规格范围内、PMIC_ON_REQ 上的电压很重要。 /RESET 没有内部电阻器、只有/MR 具有内部电阻器。 /RESET 引脚的阻抗是内部 FET Rdson 的阻抗、但这是一个小值、可以忽略。

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael:
    很抱歉、我犯了一个错误。
    复位引脚没有100K 的内部电阻器、PMIC_ON_REQ (连接 CPU)的信号有100K 的内部电阻器。

    我想知道、如果连接复位电阻器的电阻值为110k、那么该设计会面临哪些风险?
    请 提供一些建议。

    BTW、我们将删除 C837、它非常有用。
    很多天!

    此致!
    祝你好运
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lian、

    什么连接到 PMIC_ON_REQ? 微控制器的复位输入? 这个输入已经包含一个拉电阻器? 还是下拉电阻器? 该微控制器是如何供电的?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    祝您好运、

    您必须使用上拉电压和复位电阻器值来检查通过复位电阻器的电流。 流经复位电阻器的电流应小于10mA。 上拉电阻器的建议值介于1k Ω 和100k Ω 之间。

    Michael