This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq27000:问题电压

Guru**** 2585605 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/674782/bq27000-problem-voltage

器件型号:bq27000

读取电压寄存器为0
使用电压表读取 baterry 电压为3564mV、但当我使用程序读取它时、电压为0mV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您能否尝试不同的电路板、看看是否会发生这种情况?

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我有20个具有相同问题的器件

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、David
    您能否按照以下用户指南中列出的设置说明进行操作、并告诉我失败的时间点? 您使用的是定制板还是 EVM? 如果定制、您能否将您的电路板与参考设计进行比较。
    谢谢
    Onyx