This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PoE PSE IC 802.3 af (15W)

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23861, TPS23882, USB2ANY, TPS23882EVM-008, MSP-EXP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1187407/poe-pse-ic-802-3-af-15w

主题中讨论的其他器件:TPS23861TPS23882MSP-EXP430FR5969USB2ANY

扩展坞产品 TBT4
是否有符合 POE PSE IC 802.3 af (15W)的推荐材料?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!  

    您是否在寻找 PSE 控制器器件? 对于8个通道、有 TPS23882。 如果您仅需要4个通道、我建议使用 TPS23861。

    此致、

    西贡达  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sai Gunda、

    您能否提供  TPS23882的参考设计

    谢谢、

    BR、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!  

      有关该参考设计、请参阅 www.ti.com/.../TPS23882EVM-008。 要配置 PSE 控制器、必须通过 i2c 实现。  您可以使用 USB2ANY 或 MSP-EXP430FR5969,如本设计的用户指南 https://www.ti.com/lit/ug/slvubq3/slvubq3.pdf 中所述 。

    MSP430参考代码可从 以下网址获得:https://www.ti.com/lit/zip/slvc790 。  

    此致、

    西贡达