This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409:LM3409QHV 如何可靠地与 TPS92662Q1配合使用

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/684997/lm3409-lm3409qhv-how-to-work-with-tps92662q1-reliably

器件型号:LM3409

尊敬的先生或女士:

当我 计划使用 LM3409QHV 作为恒流源与 TPS92662Q1配合使用时、我遇到了一些问题。

 问题详情见附件。

我期待您的回复。

谢谢! Jarode2e.ti.com/.../LM3409QHV.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jarod、

    我可以为您回答这些问题。 请让我等到星期一我回到办公室时再回复。 谢谢。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jarod、

    要回答您的问题:

    在您设置的峰值电流范围内、我会为 I_SAT 提供至少20%的余量。

    2.没关系。 您在最小值上有足够的余量。 以最小值运行也很好。

    LM3409是针对这种动态负载而设计的、因此可以正常工作。 针对所有 LED 进行设计、当部分或全部 LED 关闭时、它将与较低的 LED 堆栈配合使用。

    4.您的理解是正确的。 可能需要在工作台上稍微调整这些值、以微调纹波。 您希望电感器电流纹波在所有 LED 打开时与所有开关打开时相同(LED 关闭)。

    此致、

    克林特