This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808:如何选择 TPS3808 SENSE 引脚上的电容?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/703197/tps3808-how-to-select-the-cap-on-sense-pin-of-the-tps3808

器件型号:TPS3808

大家好、这是 Masa。

客户询问我的问题如下。

1.如何在 SENSE 上选择电容?

如下图所示。

8.3.1感应输入

SENSE 输入提供了一个引脚、可在该引脚上监控任何系统电压。 如果该引脚上的电压降至 VIT 以下、则复位有效。 比较器具有内置的迟滞功能、可确保平滑复位有效和取消有效。 在感应输入端放置一个1nF 至10nF 旁路电容器以降低对瞬态和布局寄生效应的敏感度是一种良好的模拟设计实践。 TPS3808器件相对不受 SENSE 引脚上短负瞬态的影响。 对瞬态的敏感度取决于阈值过驱、如所示(图5)。 TPS3808G01可使用图9所示的电路监控低至0.405V 的任何电压轨。

其数据表建议电容为1nF ~ 10nF。

我的客户想知道如何选择该值、他担心电容和电阻器用作低通滤波器。

我想知道您能否告诉我们如何选择以及对 SENSE 引脚的重要性如何?

 

谢谢。、

此致、

Masa

德州仪器日本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Masa、

    客户正确、电容器有助于实现低通滤波器。 如果 SENSE 引脚上存在瞬态(或任何高频噪声)、这一点很重要、因为噪声(如果持续时间足够长)会触发错误复位。 电容器将充当低通滤波器、并阻止瞬态导致错误复位。 电容值取决于 SENSE 引脚上的预期瞬态/噪声。 如果预计有大量噪声、高频或大振幅瞬态、则使用更大的电容值。 如果预计噪声很小或没有噪声、请使用容值较小的电容器。 电容器并不是绝对必要的、但它将通过防止感测线路受到噪声的影响来帮助器件电压监控。

    如果您有任何疑问、请告诉我。 谢谢!

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Michael San。

    非常感谢!