This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27510-G3:如何刷写黄金映像

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/675295/bq27510-g3-how-to-flash-the-golden-image

器件型号:BQ27510-G3
主题中讨论的其他器件:BQ27510EV2400BQSTUDIO

您好!

如果我们使用 EV2300或 ev2400来校准电池(bq27510 G3) 并获取黄金映像。 我们是否可以在不使用 EV 的情况下刷新黄金映像?

谢谢你

此致、

Sharmila

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sharmila、
    使用 bqStudio 中的 Golden Image 插件、您可以导出.df.fs 文件。 这是一个 I2C 脚本、您可以使用该脚本通过系统中的微控制器将黄金映像编程到生产中的 IC 中。 应用手册 SLUA541提供了有关 Flashstream 脚本格式的更多详细信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dmax:
    感谢您的宝贵响应。 由于我们的定制板不支持微控制器,您可以建议我通过其他方式或应用程序刷写黄金映像。
    此致、
    Sharmila
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    沙米拉。
    您可以使用 bqstudio 和计算机、也可以开发自己的测试设置来对监测计进行编程。
    谢谢
    Onyx