This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC29950EVM-631:我需要 UCC29950EVM-631 PCB 的尺寸

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/703427/ucc29950evm-631-i-need-dimensions-for-the-ucc29950evm-631-pcb

器件型号:UCC29950EVM-631

您好!

有人能告诉我在哪里、或者我是否能找到 UCC29950EVM-631 PCB 的尺寸-长度和宽度?  我需要获取用于构建 PCB 的估算值。 Altium 中是否还有可供查看的 PCB 布局文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    感谢您关注 EVM。 到目前为止、我没有 PCB 的 Altium 文件、但我正在寻找它们。 同时、TI 提供了各种 参考设计来满足您的需求。 您可以通过下载"CAD 文件"并解压缩文件来检查每个设计的 Altium 文件。

    如果您仍想获取 EVM 的布局文件、请告诉我、我可以对此进行详细介绍。

    此致、

    吴敏嘉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的回答。 我查看了您建议的 EVM 参考设计、但它们不适用于我的应用。 UCC29950EVM-631 PCB 用于12V 25A 输出、这正是我需要的。 因此、如果您能找到非常好的原理图和布局文件、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../PWR631.zipHelloChuck、

    随附 了 UCC29950EVM-631的 Altium 设计文件、Gerber 和汇编文件。

    您将能够从 Gerbers 或 Altium 布局文件中获取

    此致

    John

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 John、这正是我所需要的。