This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADI LTC3833IFE#PBF 是否具有 TI P2P 设备?

Guru**** 2577155 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1187903/if-adi-ltc3833ife-pbf-have-ti-p2p-device

主题中讨论的其他器件:LM5149

您好、E2E、

TI 是否具有 ADI LTC3833IFE#PBF (TSSOP-24 4.5V-38V 20A.Linear) P2P 器件?  

项目名称:Cos-2507
客户:TXONE
终端客户名称:NDA
应用程序:服务器
用法: 网络接口卡
MP 计划:2023 Q1

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没有与 LTC3833 (20引脚 QFN 或 TSSOP)兼容的引脚对引脚 TI 降压控制器器件。

    如果客户对新的控制器器件感兴趣、建议使用新发布的 LM5149。 但是、这需要重新设计电路板。  

    此致、

    Jimmy