This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25505:BQ25505问题

Guru**** 2561040 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/685015/bq25505-bq25505-issues

器件型号:BQ25505

如果 Vin 连接电源直流3.3V、并设置 VOC_SAMP = 80%进行配置、仅进行测试、是否会损坏 IC BQ25505?

我发现 Vin_DC 引脚中的电流大于 VBAT_SET (该引脚与锂电池连接)、但负载电路电流很小、为什么?

是否有人可以与我分享 BQ25505为锂电池充电过程图

4.我的 PCB 如上所述,帮助检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 LeoChen:

    您能否为您的应用提供原理图?

    谢谢、此致、
    上帕特尔
    产品营销工程师
    德州仪器公司