This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65217:L1、L2、L3上的有源电源接至 ARM 上的交流电源

Guru**** 2489685 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/703551/tps65217-active-power-on-l1-l2-l3-to-arm-upon-ac-power

器件型号:TPS65217

我有许多 BeagleBone/BeagleCore 模块(使用此 TPS65217 PMIC)已经出现问题。  不确定 TPS 为何如此脆弱。

我 假设过压(>5.8V、但低于17VAC)可能是由于导通瞬态(即使在低18V-5V 直流/直流电源下运行)、但 PMIC 保护应在不损坏 TI ARM Cortex 的情况下关闭。 但我相信所有电路板上的 TPS65217都已停止工作。  

我想确认、即使在没有任何外部组件或 PWR_EN、PB_IN、nWAKEUP 握手要求的情况下、在 L1、L2、L3输出端、TPS 应从关断或睡眠状态变为通电(有效)状态至少5秒。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Calvert、

    交流上电事件通常是边沿检测、这意味着需要将上升沿视为启动事件。 另请参阅 此应用手册 、了解欠压事件(电压下降)可能导致器件在发生故障后无法自动重启的情况。

    此致、

    Rick S.