This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R2-DEVICE-FW:BQ78350-R2:SOC 校准不匹配问题

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, GPCCEDV, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1182895/bq78350-r2-device-fw-bq78350-r2-soc-calibration-mismatch-issue

器件型号:BQ78350-R2-DEVICE-FW
主题中讨论的其他器件:BQ78350GPCCEDVBQSTUDIO
您好!
我们使用具有 R2固件的 BQ79350-R1 IC 作为电量监测计来计算 SOC。 根据 BQ78350指南的建议、我们使用 GPC 工具计算 CEDV SOC 估算中要包含的电池模型参数。 我们使用了如下所示的参数:
"
GPC CEDV 工具、rev = 60       
当前时基故障中使用的配置       
NumCellSeries=14       
CellTermV=2500       
ChemType=6.       
VoltageColumn=1       
CurrentColumn=2       
TemperatureColumn=4       
ElapsedTimeColumn=0       
FitMaxSOC%=13       
FitMinSOC%=6       
LearnSOC%=7       
      
由 FIT 生成的 CEDV 参数。 如果 EDVV 位被设定为1、在写入数据闪存时、EMF 和 EDVR0必须被串行电芯的数量乘以       
      
EMF   3590    
EDVC0   441    
EDVC1   0    
EDVR1   19545    
EDVR0   2.    
EDVT0   4490    
EDVTC   11.    
VOC75   54123    
VOC50   51286    
VOC25   49760    
      
      
EDV2点的建议 SOC 偏差容差在 低温条件下小于5%、在室温和高温条件下小于3%       
      
下面给出了每个文件的这组参数的偏差       
      
文件   SOC 错误、通过百分比    
roomtemp_lowrate.csv   0.847619419798351   1.
roomtemp_highrate.csv   -0.580410399569759   1.
hightemp_lowrate.csv   1.00351848369134   1.
hightemp_highrate.csv   0.432067899070946   1.
lowtemp_lowrate.csv   0.0564465851132825   1.
lowtemp_highrate.csv   0.126921357288531   1.
      
偏差在建议范围内。 CEDV 参数适用于对监测计进行编程
"
我们已根据我们的电池选择了化学 ID。 我还附加了我们正在使用的.gg 文件。
我们已经看到 RSOC 从大约28%降至7%(电池低电量%)、即使未达到"Fixed_EDV2"参数(2.9V、最低电池电压约为3.3V)、并且我们已将"EDV_CMP"设置为1并将"fixed_EDV0"设置为0。 同样、我们看到电池完全充电、直至电池电压大约为4.15V 时、电池的充电电压显示为大约 RSOC 85%。
此外、'learned FCC'参数以及'DEDV2'参数应在'已读学习周期计数'参数指定的多个合格放电周期后更新。 但是、即使在尝试从2到20的"学习周期数"参数值后、我们也没有看到它更新正确。 也请解释这一概念。
ASOC 值也显示低于 RSOC 值、并且由于仍有电荷剩余、因此我们也能够在 RSOC 和 ASOC 值达到0后很好地放电。
我们怀疑这可能是因为我们将"电子信号容量"参数保持为71.8Ah (根据电池数据表) 当我们针对大约67Ah 的实际容量计算 GPCCEDV 参数时、我们在电池组学习时获得的真正可用容量大约为60Ah、我们已将其设置为更好的老化。
请检查随附的.gg 文件、并告知我们是否有任何错误操作。
此致
Jitun
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jitun、您好!

    负载是恒流负载还是脉冲负载?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shirish、

    用于估算 CEDV 参数的日志文件的电流是连续电流/恒定电流负载。 但是、我们的应用是脉冲负载。 我们还尝试先使用恒定负载重新学习电池组、然后通过清除周期计数将其置于我们的应用中、但结果相同。 请告诉我们出错的地方。

    谢谢你。 此致、

    Jitun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jitun、您好!

    恒定负载是估算 CEDV 参数的正确方法。

    在脉冲负载中需要注意的一点是峰值电流负载。 如果峰值电流负载将电压降至膝点电压的水平、则电量监测计将立即调整 RSOC、因为在不将电压降至终止电压以下的情况下、电池无法承受下一个脉冲。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shirish、

    我们看到、在恒定负载条件下也会出现此问题。 是否应根据 SOC 与 OCV 曲线将"Battery Low"(电池低电平)参数设置为等效于膝点电压、或者它是否应等效于 EDV2电压值? 请提供建议。

    因此、为了总结我们的顾虑、请在下面找到它们:

    1) 1)在脉冲和恒定负载条件下、SOC 从大约30%-20% SOC 下降到7% SOC。 即使未达到 EDV2电压电平、SOC 也会降至"电池低电平" 7%的值。

    2) 2) SOC 未超过85%、即使已满足电池数据表中的电池最大充电条件并且达到可能的最大电压。

    注意事项:

    1) 1)根据 TI 提供的指南、已针对恒定负载条件计算 CEDV 参数。

    2) 2) EDV_CMP 被置位并且 FIXED_EDV0未被置位

    3) 3)根据电池数据表"设计容量"、电量监测计中设置的值为71.8Ah。 针对 CEDV 参数收集的数据中的容量约为67Ah、应用中的实际可用容量约为60Ah

    需要对以下几点进行额外了解:

    1)能力学习流程

    2) EDV 补偿的工作

    对这些问题的支持将不胜感激。 感谢你的帮助。 此致、

    Jitun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jitun、您好!

    对于85% SOC 问题、我建议使用参考 TRM 第5.3节"有效充电终止"查看设置并与预期行为匹配

    设置 CSYNC 位可能会解决该问题、但我想了解它如何影响放电期间的突然下降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shirish、

    我们尝试根据 TRM 第5.3节匹配参数、但这未解决问题、BQ78350完全重新闪存就解决了。 我们认为这与能力学习的发生方式有关。

    CSYSC 位已经像在共享的.gg 文件中一样设置。

    但是、SOC 中断问题仍未解决。 在能力学习阶段、这是常见现象吗? 我们如何控制学习所需的周期数、以确保学习在最短周期内准确?

    请告诉我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jitun、您好!

    如果您可以共享日志文件(在 BQStudio 寄存器屏幕中单击"开始日志")、则在调试这种类型的问题时会非常有帮助。 EDV2将以某种方式触发、因此最好查看寄存器读数以了解发生这种情况的原因。  

    如果任何电池电压读数达到待处理的 EDV2电压(由温度和负载电流决定)、SOC 将立即变为7%。 对于脉冲负载、这很常见。 设置 EDV2保持时间(以及 EDV1保持时间 EDV0保持时间)和相应的过载电流参数可能会有所帮助。 设置 CEDV 电量监测配置寄存器中的[VFLT_EN]位也很好。

    此致、

    Matt