This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54140:由于布局不良而导致24V 至5V DC/DC 启动问题?

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/697684/tps54140-24v-to-5v-dc-dc-startup-issue-due-to-bad-layout

器件型号:TPS54140

您好!

我们在实现以下原理图的2个原型上存在问题:

此原理图已在之前的产品上验证、但今天我们有以下启动曲线、直流/直流不启动。 我们有1.2V 输出。

我们怀疑4层 PCB 上存在布局问题、但我们未找到根本原因。 我们尝试通过添加短接地线来改进引脚9 (GND)的布局。

有什么想法吗?

感谢你的帮助。

Nicolas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nicolas、

    我注意到、您的数字未显示。 如果它们是专有的、您可以向我发送电子邮件、robert.blattner@ti.com
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是启动图片:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nicolas、

    我们无法在上面提供的链接中查看原理图和布局。 如果问题仍然存在、最好直接向我们发送电子邮件?

    谢谢。

    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我向您发送了原理图和布局。

    我们在调查方面取得了进展。

    P24V 由外部电源提供。 我们使用另一个电源进行了测试、它可以正常工作。 我们怀疑我们的第一个测试是在电流受限电源(最大3A)过低的情况下完成的、并且启动时可能会出现浪涌电流、从而阻止直流/直流启动。 你怎么看?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    是的、这是可能的原因。  如果您需要减小浪涌电流、可以通过增大软启动电容来增加软启动时间?

    希望这对您有所帮助?

    David、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。 我们认为这是根本原因。