This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3880:关于 ESD

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3880

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/675303/lm3880-about-esd

器件型号:LM3880

降级器、

 我有一位使用 LM3880的客户遇到了一些 ESD 问题。

我被告知在正常情况下工作正常。 但 LM3880往往具有较低的干扰水平、这会导致 CPU 复位、这种现象可以 通过肉眼看到、也是不可接受的。 我们需要在没有复位现象的情况下通过产品接地线上的7kv ESD。您能给出一些方向吗?

此致、

Jenny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    已按照 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001对 LM3880进行 ESD 测试(+/- 2kV)。 如果它们的 ESD 要求要高得多、则可以考虑使用特殊的 ESD 器件进行保护。 您可以在 www.ti.com 上找到此类器件。
    此致
    Yihe