This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27611:最小脉宽

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27611, LMG1020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/675412/ucc27611-minimum-pulse-width

器件型号:UCC27611
主题中讨论的其他器件: LMG1020

团队、

我的客户询问 UCC27611对输出有任何最小脉宽要求? 此信息似乎不在数据表中。

谢谢、此致、

Mihir

FAE -德国南部

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mihir、

    您可以在 UCC27611的数据表中查看上升/下降时间以及打开和关闭的传播延迟、以计算最小脉冲宽度、具体取决于您是具有反相输入还是非反相输入。 您的应用是什么?您要寻找的最小脉冲宽度是多少?

    我们最近在产品系列中添加了 LMG1020、如果您想要实现1ns 的准时响应、这可以帮助您实现。

    谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、利兴、

    感谢您回来。 这适用于激光雷达应用。 客户还在考虑 LMG1020。

    LMG1020可实现1ns 的最小脉冲宽度。 但是、我不清楚如何计算 UCC27611的最小脉冲宽度? 它只是 T_RISE + T_FALL 吗?

    此致、
    Mihir
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mihir、

    您可以使用:打开延迟-关闭延迟+ T_RISE + T_FALL。 但对于脉宽小于10ns 的情况、UCC27611可能会很困难。 LMG1020可以成为更好的解决方案。

    谢谢、此致、