This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3410:LM3410效率

Guru**** 2612065 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/684976/lm3410-lm3410-efficiency

器件型号:LM3410

50mA > 4 Ω

100mA >2 Ω

VIN=3.3V、IIN=250mA、引脚=0.825W

LED Vf=5.9V、If=100mA、Pout=0.59W

η=0.59/0.825 = 71%

为什么效率如此低?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan、

    它也很大程度上取决于外部组件。 您可以提供 BOM 吗? 原理图中的 R42是正确的值吗? 它不适合100mA。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅上述文字说明、100mA > 2 Ω、客户现在根据我的建议具有2 Ω
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道。 您是否有所用电感器的数据表? 如果它具有高 ESR、则可能会显著影响效率。

    此致、

    克林特