This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25019:LM25019欠压迟滞值

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25019

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/684727/lm25019-lm25019-under-voltage-hysteresis-value

器件型号:LM25019

您好!

我对 LM25019欠压迟滞值有疑问、请参阅数据表第7.3.9章(欠压检测器)中的以下说明

UVLO 迟滞是通过 μA 20 μ A 内部电流源实现的、该电流源可通过设置点分压器的阻抗进行开关操作。 当超过 UVLO 阈值时、将激活电流源
快速提升 UVLO 引脚上的电压。 迟滞等于该电流的值乘以电阻 RUV2。"

我的问题是"迟滞"的方法是什么、如何使用该"迟滞值"进行计算? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    迟滞使设计人员能够将导通阈值电压(输入端)和关断阈值电压(输入端)设置为不同电平、导通阈值显然高于关断阈值电压。
    此外、迟滞还可防止出现"抖动"的可能性、我的意思是、如果输入电压电平恰好处于不存在迟滞的导通/关断阈值、器件将随机开启和关闭。

    下面的链接提供了有关此主题的更多详细信息。

    www.ti.com/.../tidu020a.pdf


    希望这对您有所帮助?

    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的反馈。

    对于 LM25019、UV 阈值范围为1.19 (min) 1.225 (typ) 1.26 (max)、UV 迟滞输入电流 为–10 (min)–20 (typ)–29μA μ A (max)。

    第8.2.2.8章计算

    VIN (HYS)= IHYS x RUV2

    VIN (UVLO、上升)= 1.225V x (RUV2/RUV1 + 1)

    因此 VIN (UVLO、上升)是关闭阈值、VIN (UVLO、上升)+ VIN (HYS)是开启阈值、我的理解是否正确?

    IHYS (迟滞输入电流)为负值、我 认为从 ULV 引脚到 RUV1的电流(仿真验证我的理解)、为什么 VIN (HYS)计算使用 IHYS 乘以 RUV2而不是 RUV1

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    VIN (Hyst、Rising)是在 Vin 测得的开启(非关闭)阈值。

    Ihyst * RUV2是 Vin 处的电压迟滞测量值。  Ihyst * RUv1是在 UVLO 引脚上测量的迟滞电压、但这是由顶部 UVLO 电阻器增益的、因此公式如下。  实际上、我们将该阈值引用在 Vin、而不是 UVLO FB 分频点。

    希望这对您有所帮助?

    David。