This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76920EVM:《bq76920评估模块用户指南》第41页中的接头位置16/17的用途是什么

Guru**** 1860360 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1187337/bq76920evm-what-is-the-use-of-header-position-16-17-in-page-41-of-bq76920-evaluation-module-user-s-guide

器件型号:BQ76920EVM
主题中讨论的其他器件:BQ78350

在第6页上、章节中的量表快速开始之后的内容已写入

5.在其它接头的/key、/PRES 和16/17位置安装分流器。

将分流器安装在16/17位置时会执行什么操作?

所有引脚是否都对地短路或其他问题短路?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Prabhat、

    这是指控制 BQ78350 SMBA 引脚的 J13。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在正常工作条件下、SMBA 应接地?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的