This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:充电电流降级问题

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/703563/bq40z50-r2-question-for-charging-current-degradation

器件型号:BQ40Z50-R2

大家好:

我对 bq40z50-R2有如下疑问。

bq40z50-R2的新功能会 使充电电流因周期数/SOH 而下降。

是否可以 将充电电流降级设置为仅在温度范围(15~45 deg C)内有效?

 

示例:

当周期计数低于50且充电电流在15~45°C 期间设置为0.7C 时。

2.当周期计数超过50且充电电流在15~45°C 期间恢复到0.5C 时。

 

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您应该只需要一种模式来控制充电电流降级。

    您可以利用以下各项来满足您的要求。

    1. 初始充电电流是在高级充电算法中设置的。

    2. 设置 DEGRAGE_CC 和 CYCLE 位可在充电配置中激活此功能。

    3. 在降级模式1中、设置周期阈值为50、电流降级为20。

    4. 设置循环阈值过大、无法进入模式1和模式2。 示例 5000。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是所有温度的常规设置、无法在温度范围内激活。 降级应在所有温度下发生。
    如果您有最小的阻抗、它可能会考虑调整正常 CC 以满足。