This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51003:RECT 引脚问题

Guru**** 2523550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/683452/bq51003-rect-pin-issue

器件型号:BQ51003

您好!

我已使用 TIDA-00318 无线电池充电器参考设计。 遗憾的是、在我的定制 PCB 上、此设计不起作用、BQ51003的输出介于0.5V 和1V 之间。

在重新检查我的设计后、我意识到我没有将两个 RECT 引脚相互连接、仅这样做是否足以导致我的问题?

此致

Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RECT 引脚在内部连接、这不应成为问题。
    如果 RECT 引脚的电压较低、则可能是由 RX 线圈或线圈调优引起的。 检查电压 A AC1和 AC2是否接地。 在数字 ping 期间、该电压应增加到大于2.7V (UVLO)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息 Bill、今天我只能再次进行测试。 下面显示了来自 AC1的示波器读数、黄色和 AC2、蓝色。 AC2在大约2.5V 时达到峰值、但 AC1大麦超过2V。

    下面是相关章节的原理图和电路板布局。  

    如果能就我的问题所在提供更多的建议、我们将不胜感激。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用的是什么 RX 线圈、线圈到线圈的距离是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是线圈的数据表: IWAS4832ECEB220J50

    线圈到线圈的距离约为5mm。

    谢谢

    Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题可能是 RECT 引脚。 如果其中一个连接到 Vrect 电容器、您就可以了。 但 Vrect 上似乎没有滤波电容器。

    RX 线圈和距离看起来正常。 可能需要调整调优。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是正确的、我没有将滤波电容器连接到 RECT 引脚。 这是否是我的问题的原因?

    谢谢
    Thomas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、这将导致问题。
    RECT 引脚从全波电桥输出、并输入到内部管理电压稳压器和输出 LDO。 由于没有滤波、极高的纹波将导致问题。