This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM2841YMK-ADJEV:如何获取 LM2841Y 的 WEBECH 设计器结果?

Guru**** 2592520 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/702386/webench-tools-lm2841ymk-adjev-how-does-a-webech-designer-result-for-lm2841y-be-get

器件型号:LM2841YMK-ADJEV

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

大家好、

客户希望使用 WEBENCH 设计1.2MHz LM2841Y 应用。

此应用为 VIN=24V 至 VOUT=8V 0.3A。

我只能获取 LM2841X 的 WEBENCH 结果。

但是、我无法选择 LM2841Y。

如何在 WEBENCH 工具中选择 LM2841Y?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    当我从产品文件夹中打开 Webench 时、我也会看到同样的东西。 但是、当我从 Webench 主页打开并进行搜索时、我能够找到 LM2841Y。

    我将向 Webench 团队转发此请求、以便也可以从产品文件夹中访问 LM2841Y 型号。

    此致、
    Katelyn Wiggenhorn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoshwa、

    我们已经解决了这个问题。 LM2841Y 器件可通过启动面板进行选择。

    谢谢、此致、

    普拉文 B