请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3409 主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
有人能帮我弄清楚为什么响应会以这种方式进入电路? 在 PWM 的占空比发生变化时、不会对任何参数产生影响。
瞬态响应:
V1导联的 DC 特征响应 [控制向导: if (V (N1)>V (N2)、5.0) ]
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Sneha、
对延误的回应表示道歉。
当我尝试仿真您的测试台时、我发现 MOSFET 运行不正常。 SW 节点实际固定为~41.7V。 因此、即使您更改了 EN 引脚电压、也无法在输出端看到任何变化。 我认为 mosfe 短路、VIN 在其路径中的压降后直接出现在 SW 节点上。 请在下面找到有关此内容的快照。
从发布的 TINA-TI LM3409模型中、我用 MOSFET 替换了 MOSFET、然后它开始工作。 请在下面找到有关此内容的快照。
我希望这对您的事业有所帮助。 如果需要任何其他帮助、请告诉我。
谢谢、此致、
Abhisek