This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79606EVM-897:可能的芯片故障

Guru**** 670830 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79606A-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1187700/bq79606evm-897-possible-chip-malfunction

器件型号:BQ79606EVM-897
主题中讨论的其他器件:BQ79606A-Q1

您好!

我正在使用 BQ79606A-Q1评估模块、我注意到、当我向评估模块的 VSTACK 和 GND 引脚施加24V 电压时、电源切换到最大100mA 和5.3V、芯片会油炸。 我需要帮助确定问题所在、以便继续工作并防止再次发生这种情况。 在这种情况发生前30分钟、 系统工作正常;之后、我断开了为 J8供电的开发板、然后使用开/关按钮断开了电源正极端子连接、然后物理上也断开了。  当我返回时,上述问题仍然存在,而且仍然存在。

请注意、我已根据 SW2将电阻梯中的所有6个电阻器连接在一起、并且它们的测量值均为1k 欧姆。 在测试导通性时、我找不到从 VSTACK 到电路板上任何 GND 连接的任何短路。  

问题可能出在哪呢? 我认为这可能与在 J8的所有引脚上创建开路、然后断开电源有关、而不是与之相反。 如果是、原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正常运行不会出现这种情况。 芯片可能已被 ESD 或某种方式损坏。 您的快速方法是获取新 EVM 并丢弃失败的 EVM。 如果您坚持调试失败的引脚、我建议您测量每个引脚606到接地的阻抗、并将其与良好的 EVM 进行比较、那么您可能会发现错误。