This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65910:tps65910过压/勘误表--行为

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65217, TPS650250, TPS65910

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/673819/tps65910-tps65910-over-voltage-errata----behaviour

器件型号:TPS65910
主题中讨论的其他器件:TPS65217TPS650250

当勘误表显示输出可能高于编程的值时、 权变措施是将 DCDCctrl_reg[1:0]设置为00、电压将达到多少?  

如何在为电路板提供软件控制之前启动硬件? 该部件是否最适合 AM3559处理器?  

建议!

-

Mohanraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TPS65217和 TPS650250也是 AM335x Sitara 处理器支持的 PMIC。

    这可以在 TI 处理器 Wiki (processors.wiki.ti.com/.../Device:AM335x:Device_Evaluation)上找到
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、我们是否需要选择一个新器件?  

    什么是过压(对于 TPS65910)?我们在电路板启动期间应如何处理?

    此致

    南特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    南特、

    勘误表描述了直流/直流转换器在负载阶跃转换期间发生的典型现象。 当直流/直流转换器处于 PFM 模式且出现高负载阶跃、例如0mA (无负载)至1A 时、转换器将转换至 PWM 模式。 始终存在过冲、即使发生负载阶跃并且器件在 STEP 函数的两侧均处于 PWM 模式下也是如此。 对于每个转换器和负载组合、最坏的情况会有所不同、并且由于负载阶跃应用是随机的、因此可能不会经常观察到最坏的情况。

    发布勘误表的原因是过冲超出了处理器负载的容差。

    该变通办法在勘误表中进行了说明、只需对 TPS65910寄存器映射进行少量更改即可解决该问题:
    "设置 DCDCCTRL_REG [1:0]= 00"

    如果没有此权变措施、则需要在实际 PCB (EVM 或最终产品)上使用特定于应用的负载条件进行测试、因为它会因具体情况而异。


    如果您测试并确定这是可接受的、则可以在您的设计中使用 TPS65910。 如果过冲不可接受、则可以切换至 TPS65217或 TPS650250 PMIC。