This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25898:禁用 TS 功能

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25898

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/685108/bq25898-disable-ts-function

器件型号:BQ25898

您好!

BQ25898的默认温度曲线设置遵循 JEITA 准则。

但是、我想知道我们是否可以禁用此功能。

例如,要在0~45˚C 时为电池充电2A,是否需要在0 ~ 10˚C 时将 ICHG 设置为4A?

或者、我们如何实现始终在0~45˚C 持续时间内为2A 电池充电。

此致、

陈兰迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Randy、

    遗憾的是、您无法在 I2C 中禁用此功能。 但是、您可以使用 REG07位0将默认设置从 ICHRG 的20%更改为50%、然后如您所述增加充电电流。 如果您这样做、我建议处理器持续监控 TS 故障寄存器、并准备好在温度上升时改回 ICHRG=2A。