This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4H160-Q1:TPS4H160最大输出电流

Guru**** 2615775 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/675428/tps4h160-q1-tps4h160-maximum-output-current

器件型号:TPS4H160-Q1

您好!

我想知道这款四通道开关的最大标称负载电流是多少。

在数据表中、在建议的工作条件下写入的值为2、5A、但我想确保该值代表"每通道"。

谢谢、

此致

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、您好!

    是每通道2.5A、但必须考虑热性能。 一个通道可驱动2.5A 电流、本例中的器件最大功率损耗为 Ron x 方形(负载电流)。 150°C 结温下的 Ron 最大值为280m Ω。 最大功率损耗为0.28 x square (2.5A)= 1.75W、结至环境之间的温差为1.75W x 32.7C/W = 57C。 最高结温为150C。 因此、如果只有一个通道驱动2.5A、最高环境温度为150C - 57C = 93C。

    如果所有通道均开启且每个通道的驱动电流为2.5A、则总功率损耗为4 x 1.75W = 7W、结至环境温度之间的温差为7W x 32.7C/W = 229C。 该器件无法在-40C 至125C 的温度范围内工作、将立即进入热关断状态。

    希望这能回答你的问题。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你,Mahmoud!
    我假设它也取决于用于散热的 PCB 面积、您可能已经考虑了最小面积。
    此致