This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 适用于230V/50Hz 和115/60Hz 的交流/直流转换器

Guru**** 2588855 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681324/ac-dc-converter-for-230v-50hz-and-115-60hz

您好、支持团队、

请提出设计 230V/50Hz 的交流/直流转换器的解决方案。  

115/60Hz 格栅是可选的。 设计中必须考虑到、在进行最小组件更改的情况下、CU 可用于115/60Hz。  

所需的输出电压为 24VDC、 5VDC、 3V3 @4A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Abhilash、

    感谢您关注 TI。 根据此设计的总输出功率以及每个输出电压需要调节的程度、可能适合使用具有多个输出的通用输入反激。 作为参考、请查看 PMP444、该器件接受85Vac 至265Vac 并产生24V 和12V 电压轨:www.ti.com/.../PMP4444

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sonawane:

    感谢您关注 TI 的产品。
    因此、正常输入条件为230V/50Hz、需要对电路具有灵活性、以防出现115/60Hz 设计。

    我不确定对于输出设计、对于24V、5V 和3.3V、是否都需要支持高达4A 的持续电源?
    因此最大功率将是24*4+5*4+3.3*4=129.2W?

    您关注的是哪种类型的应用?
    如果您需要更好的效率和输出调节、我建议您为每个输出使用三个控制器。
    或者您的设计对成本非常敏感、是否需要一个控制器来提供三个输出?

    此致
    Kevin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ben 的参考、我将介绍一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Kevin、
    更新的详细信息如下:
    正常输入条件为230V/50Hz、需要对电路具有灵活性、以防出现115/60Hz 设计。
    最大功率=3.3*500mA +5*500mA+24*1A =28.15W
    目标应用是用于工业环境/商业的控制器
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是否满足230V/50Hz 和115/60Hz 的操作要求?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Abhil、

    是的、此设计支持230V/50Hz 和115V/60Hz。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Ben、
    请告诉我如何使用相同的设计来满足更低的电流要求,即3.3V*500mA +5V*500mA+24V*1A =28.15W
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Abhilash、

    我建议您使用 UCC2863x 设计计算器来确定您的使用案例中组件的最大应力。 计算器可在以下位置找到: www.ti.com/.../toolssoftware。

    电流感测电阻值可能需要调整。 我希望您的设计中不需要那么多的输入电容。 R27、R28、R29、R30、R31、 R32、D12、R26、R23和 Q2在24V 电源轨上形成 OVP 保护电路。 根据您的应用、您可能需要也可能不需要。 我希望可以调整 C17、R21、C19和 R22的缓冲器值以获得更高的效率。

    此致、
    本·洛夫