This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:SHDN 上拉电阻器

Guru**** 2620655 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/675134/tps2660-shdn-pullup-resistor

器件型号:TPS2660

您好!

在另一个 e2e 线程中、建议:

"如果您不使用关断功能、可以将 SHDNb 引脚保持未连接状态。 但请注意、内部上拉电阻非常长、如果您需要坚固的操作、则需要考虑外部上拉电阻。"

我正在寻找有关"坚固型"一词的一些澄清。   是否存在注入该节点的噪声可能导致不良运行的问题?

Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Don、

    噪声通常以抗尖峰脉冲延迟进行抗尖峰脉冲、因此这不是问题。
    但是、整个温度范围内的泄漏电流可能与上拉强度相当的设计需要一个外部上拉电阻器。

    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Kari、

    因此、可以放心地说、器件在高温(即环境温度高于50-60oC)下运行的任何应用都需要使用外部上拉电阻。 对吧?

    Don
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、Don、85°C 以上。

    此致、
    Kari。