This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2419:TPS2419

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/702902/tps2419-tps2419

器件型号:TPS2419
主题中讨论的其他器件:TPS2410

尊敬的 TI!

我决定在双电源应用中使用您的 TPS2410。 我制作了下面所附的原理图。 我的问题如下:当连接两个电源、并且我热拔下 EXT 5V 连接时、Q1无法正常关闭。 我在漏极上测量5V 电压(我认为是正确的)、但我还在源极上测量1.8V 电压、两者均以 GND 为基准。 我还测量了栅极、相对于源极完全为0V。 如您所见、我将一个 LED 连接到外部5V、它会略微亮起(LED 大约亮起。 1.8V 时)。 我的想法如下:我想将 U5的 STAT 引脚连接到 U4的 OV 引脚。 是这样吗? 我非常感谢改善设计并避免 EXT 5V 照明的每一个提示。 谢谢、祝您愉快。

此致:

Farkas Henrik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    输入电压为1.8V 的原因可能是 Q1的漏极到源极通过 U4 (TPS2410)泄漏。
    让我在 EVM 上检查这个问题、然后返回给您。


    此致、
    Kari。