This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51013B:BQ51013B Vout 无法正常工作。

Guru**** 2579945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51013B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679818/bq51013b-bq51013b-vout-can-not-work-normally

器件型号:BQ51013B

尊敬的 TI 先生:

智能手机使用 BQ51013B。  Tx 器件是 标准的"Qi"无线电源。

测试条件:将智能手机放在“Qi”Tx 设备上。

 智能手机的 BQ51013B Vout 在待机模式下正常工作。  

 智能手机的 BQ51013B Vout 在操作 模式下无法正常工作。 例如:浏览图片、互联网、播放应用程序游戏...

我们检查 BQ51013B EN1 EN2、始终保持"低电平" 、并 测量 BQ51013B OUT & RECT 的波形。

下面是输出。  您可以看到 BQ51013B 的输出电压在1秒后下降。

下面是 RECT。

请帮助检查此问题。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这种类型的行为可能是由几个问题引起的、TX 线圈到 RX 线圈间距、RX 线圈调优是一些问题。
    您能否发送有关 RX 的原理图和有关 RX 线圈的信息?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生

    我想这不是关于 TX 线圈到 RX 线圈间距的问题。

      智能手机的 BQ51013B Vout 在待机模式下正常工作。  

      智能手机的 BQ51013B Vout 在操作 模式下无法正常工作。

    两个测试条件相同。

    随附的文件为原理图。

    e2e.ti.com/.../2CX003_5F00_V1.04_5F00_DL_2800_161028_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    感谢原理图、我已经查看过它、没有发现任何问题。
    RX 线圈调优(C2331、C2330和 C2332)为300nF、这表示线圈的 Ls 值约为8.5uH。 是这样吗?
    线圈的物理尺寸和与 TX 线圈的距离是多少?

    待机模式是否在没有电池充电的情况下处于空载状态?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,你好:

    我将确认线圈的大小。

    待机模式:智能手机打开,不执行任何操作。  将手机放在 Qi Rx 上、然后电池正在充电。

    下面是 FOD 波形。  FOD 电压在正常情况下为0.43V。   FOD 电压异常变为低 电平(0V)。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    RX FOD 是输出电流的测量值、它将表示 RX 接收到的功率。 ILIIM 上的电流是输出电流、由 FOD 引脚采样。 然后将其转换为数字字并设置为用于 FOD 的 TX。
    FOD 功能需要校准。
    作为一个快速检查、FOD 电阻器的值可被增加以防止 FOD 故障。 输出电流限制由 ILIM 至接地电阻设置。 如果 FOD 电阻器增加、可以减小 ILIM 至 FOD 电阻器以保持相同的电流限制。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的先生:
    您能告诉我如何校准 FOD 功能吗?
    现在 RLIM = 110欧姆、RFOD = 180欧姆

    然后我检查客户、线圈的 Ls 值为8.7~9.62uH@100KHz
    RX 线圈调优(C2331、C2330和 C2332)是300nF、这一切对吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    对于 Ls 的8.5uH 300nF 值、大约正确、8.7至9.62uH 将使调谐频率略低、请参阅数据表中的第8.2.1.2.2节。

    有关 FOD 调优、请参阅:
    www.ti.com/lit/zip/sluc577