This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:UVLO=0V 时器件消耗电流

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/701831/lm5116-device-consumption-current-when-uvlo-0v

器件型号:LM5116

您好、先生、

数据表中有如下说明。

'如果 UVLO 引脚被拉至1.215V 以下、稳压器将在软启动电容放电和输出被禁用的情况下进入待机运行模式、但 VCC 稳压器正在运行。'

此时器件的电流消耗情况如何? 是否定义为" UVLO 上拉电流源、 UVLO = 0V、5.4 µA "

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已经联系过产品专家、我们将提供反馈。

    此致、
    Katelyn Wiggenhorn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已经与产品专家进行了讨论、并检查了 EVM 的性能。 当 UVLO 引脚被拉低时、器件将处于待机模式、电流消耗将处于 mA 范围内。 例如、在 EVM 上、当 VIN=12V、UVLO=0V 且 EN 为高电平时、输入电流为3.55mA。

    如果需要 Iq 处于 uA 范围内的低功耗模式、则还必须将 EN 连接到低电平。

    此致、
    Katelyn Wiggenhorn