This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:与 Li-FeS2、2S1P 搭配使用

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ35100, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1185752/bq35100-used-with-li-fes2-2s1p

器件型号:BQ35100
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

大家好、

我了解 BQ35100可与 LiFeS2、2S1P 搭配使用、如下所示。
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/973520/battery-gas-gauge-for-li-fes2-2s1p-3-6v-2v

如果是、它是否假定采用库仑累加(ACC)算法?
我想知道  BQ35100是否可以针对  同一应用同时配置 Li-MnO2 (1S1P)和 LiFeS2 (2S1P)。

此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yaita、

    BQ35100可在 SOH 模式下用于 LiFeS2或 Li-MnO2化学物质。 ACC 模式可用于任何化学物质、但主机必须进行监测估算。 LiFeS2电池必须具有匹配的化学 ID (相同的型号)、我认为我们目前仅有的电池是 L91、但您可以通过更新化学数据库和查看选项来再次检查 BQStudio。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt - San、

    感谢您的支持。

    我的客户考虑使用以下电池。
    Li-MnO2: CR-V3 (Panasonic)、1S1P
    LiFeS2 :FR6HJ (Panasonic)、2S1P

    我了解  LiFeS2电池必须具有匹配的化学 ID (相同的型号)。
     Li-MnO2呢? 是否需要匹配的化学 ID?

    考虑到您的意见、我假设 BQ35100无法 针对  同一应用同时配置 Li-MnO2 (1S1P)和 LiFeS2 (2S1P)。

    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yaita、

    对于所有处于 SOH 和 EOS 模式的原电池、CHEM ID 必须完全匹配。 对于 ACC 模式、不需要上传化学 ID。

    我不确定 CR-V3和 FR6HJ 是否都位于化学数据库中、您可以通过转至化学更新程序页面并下载最新文件来进行检查。 如果两者都存在、则每次使用主机 MCU 使用不同的电池时、您都需要上载新的 chem ID (或具有 chem ID 的闪存流文件)。

    此致、

    Wyatt Keller