This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A-Q1:BQ76PL455A-Q1,我有一个项目,它是18节电池,我需要 AFE,但 bq76pl455仅支持16节电池,如果有18节电池的解决方案吗? 可能是16+2? 经济高效,如果有任何建议? 非常感谢~

Guru**** 2588855 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/684991/bq76pl455a-q1-bq76pl455a-q1-i-have-a-project-it-is-18-cells-i-need-afe-but-the-bq76pl455-just-support-16-cells-if-there-any-solution-for-18-cells-may-be-16-2-economy-efficency-if-there-any-advice-many-thanks

器件型号:BQ76PL455A-Q1

BQ76PL455A-Q1,我有一个项目,它是18节电池,我需要 AFE,但是如果有18节电池的解决方案,bq76pl455只支持16节电池?  可能是16+2? 经济高效,如果有任何建议? 非常感谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:

    我目前正在其中一个设计中使用 BQ76Pl455、该器件支持6至16节电池、因此您可以使用其中的2个器件并利用差分通信线路将它们以菊花链形式连接在一起。 即每个器件可以测量9节电池。

    希望这有所帮助、

    谢谢、

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andrew:

    Alex 完全正确。 我建议使用两个 PL455来监控每台9个、并通过菊花链进行通信。 TI 目前不提供18节串联的器件。