This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80EVM-020:TI 将 BQ40Z80EVM-020连接到 Battery Management Studio 时出错

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80EVM-020, BQ40Z80, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1184992/bq40z80evm-020-error-with-connecting-bq40z80evm-020-to-battery-management-studio-by-ti

器件型号:BQ40Z80EVM-020
主题中讨论的其他器件: BQ40Z80BQSTUDIOEV2400

我最近获得了 BQ40Z80EVM-020模块并按照步骤下载 Battery Management Studio、这将帮助我开发板。 我想使用该板开发 BMS。 现在、我在将电路板连接到 Studio 时遇到了很多问题。 启动后、电路板断开连接、我收到错误"器件未确认"。 我已经尝试了常见问题解答中建议的所有内容、但仍面临相同的问题。 我觉得电路板将进入自动关断模式、每次打开 Battery Management Studio 时、我都必须唤醒电路板。 电池的电压值也显示为空白或0。

请在这方面提供任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bhavil、您好!

    检查所有电池连接是否正确、以及 EVM 的每个电池输入端是否有足够的电压。 最低电池的电压读数是否也显示为0?

    当有 NACK 时、将显示一个空白值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shirish、

    我检查了连接、它们对我来说似乎很好、并测量了输入端的电压、输出也很好。 该应用显示电池1电压为0mv、而如果我检查1N 和1P 之间的电势、则结果是大约3V。

    在最初连接到应用程序后、如果点击"刷新"、应用程序会在2条错误消息"器件未确认"和"与器件通信超时或意外响应"之间波动

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bhavil、您好!

    您能否分享测试中的错误和电压读数的屏幕截图?

    有时、您需要按住 WAKEUP 按钮、直到将电池配置设置为正确的电池数量、否则它将根据电压继续关断。 您尝试测试多少节串联电池?

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    在应用程序打开的整个过程中、我尝试按住唤醒按钮。 我在按住唤醒按钮的同时刷新了一次、在不按住唤醒按钮的情况下刷新了一次。 两次结果都是相同的。 下面是仪表板的屏幕截图、底部左侧显示了错误消息。

    我正在连接具有外部电池平衡功能的7节电池配置。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bhavil、您好!

    BQ40Z80不支持7S 系统、请尝试使用6S 或更低的设置。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wyatt

    我在同一个项目上与 Bhavil 合作。

    我们使用了 Bq40z80 EVM 板、我们认为该板支持7s 配置。

    https://www.ti.com/tool/BQ40Z80EVM-020。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikhil、

    EVM 最初可支持多达7S、但必须调整固件以仅支持6S、因此 BQ40Z80产品使用期限反映了这一点: https://www.ti.com/product/BQ40Z80

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    我尝试了6S 配置、并将与7节电池配置(CB7EN、V7SENSE 等)相关的所有 EVM 引脚映射到了它们的替代选项、但我仍然收到相同的错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bhavil、您好!

    您是否在 EVM 上使用了外部 EV2400或内部 EV2400? 无论您使用的是哪种器件、请确保使用 BQStudio 的测试版本并更新 EV2400上的固件、以确保所有内容都是最新的。

    然后、确保将 PACK 引脚保持在高于 VSTARTUP 电压的水平(EVM 上有 WAKEUP 按钮)、并正确设置电池配置、否则在移除 PACK 引脚上的电压后、电池将尝试保持关断状态。

    如果您尝试对监测计进行编程、但仪表发生故障、则还可以尝试在高级通信选项卡中发送命令0x8以退出 ROM 模式。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    感谢您抽出宝贵的时间为您提供帮助。 我再次尝试更新固件、之后器件现在工作。 猜我第一次做的时候可能出现了问题。 我使用的是 EVM 上的内部 EV2400。

    出于好奇、为什么建议使用 BQStudio 的测试版本、因为我已经在多个线程中阅读过这一内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bhavil、您好!

    BQStudio 的测试版本是最新版本、通常具有最多的功能和错误修复。

    此致、

    Wyatt Keller