This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14020:lmr14020

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/703336/lmr14020-lmr14020

器件型号:LMR14020

您好,  

我目前正在使用 LMR14020将24V 转换为5V, 但是,我希望为同一个生成隔离式5V 电压,因此我已经用反激式变压器替换了电感器,请参考电路以了解该电感器是否可以工作,或者是否可以工作,我已经在 Tina 上运行了仿真。  

高拉夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gaurav、

    L1必须为 DNP。  T1可以是1:1耦合电感器。

    现在 T1连接不正确,您需要更换终端9和6。

    另一个关键点是:5V_ISO 最大负载电流应为5VDC_BRD 最小负载电流的1/5甚至更低。 它在输出电容器上也是如此。