请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR14020 您好,
我目前正在使用 LMR14020将24V 转换为5V, 但是,我希望为同一个生成隔离式5V 电压,因此我已经用反激式变压器替换了电感器,请参考电路以了解该电感器是否可以工作,或者是否可以工作,我已经在 Tina 上运行了仿真。
高拉夫
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.